模块 (Module) 信息

查看以下 I/O 模块 (Module)、驱动器和 PanelView 操作终端的数据类型 (Data Type) 信息:
  • 1734 Point I/O 模块
  • 1738 ArmorPoint I/O 模块
  • 1756 ControlLogix I/O 模块 (Module)
  • 1769 CompactLogix I/O 模块 (Module)
  • 1794 FLEX I/O 模块 (Module)
  • 1797 FLEX 扩展 I/O 模块 (Module)
  • 驱动器
    • 1336T
    • 1395
    • FlexPak 3000
    • GV3000
  • PanelView 操作终端
    • PanelView 8 INT
    • PanelView 32 INT
查看以下适配器的功能信息:
  • 1734-ACNR
  • 1734-AENT
  • 1794-ACN15
  • 1794-ACNR15
  • 1797-ACNR15
查看以下 I/O 模块 (Module) 的布线图:
  • 1756 I/O 模块 (Module)
  • 1756 I/O MO2AE 模块 (Module)
  • FLEX I/O 模块 (Module)
  • FLEX 扩展 I/O 模块 (Module)
Rockwell Automation 认识到,当前在本行业和本出版物中使用的一些术语与中性技术语言的发展趋势不一致。我们正积极与业界同行协作,寻找此类术语的替代术语并对我们的产品和内容进行更改。在实施这些更改的同时,我们会在我们的内容中使用此类术语,敬请谅解。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal