警告!配置已更改 - 请仔细阅读!

模块 (Module) 配置软件检测到系统的另一部分已经对此模块配置数据进行了更改,此更改可能是在“数据监控器”中进行的,也可以是通过梯形逻辑编程进行的。
  • 选择“确定”以应用更改并覆盖外部更改。
  • 选择“取消”以取消此应用操作。不会进行任何更改。
    小贴士: 如果您是宿主控制器,联机应用更改将动态重新配置此模块。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal