连接高参考信号 - 输入 - FLEX 输入/输出 (I/O) 校准

要连接增益校准的高参考信号:
增益
输出信号与输入信号的幅值之比。
在线性方程 (y=mx+b) 中,参数 (m) 用于在自变量 (x) 达到最大值时将因变量 (y) 驱动到指定值。
  1. 将精密电压/电流源设置为正确值。
  2. 选择“下一步”以执行增益校准。
模块 (Module) 读取信号并校准。
也可以选择:
  • “重试”(如果出现错误且需要重复执行校准过程中的步骤 (Step))。
    小贴士: 仅当出现错误,此按钮才启用。
  • “停止”以取消校准并退出校准。
  • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal