危险!将要开始进行校准 - 请仔细阅读!

  • 不应该对当前用于控制的模块 (Module) 执行校准。通道将保持它们的当前值,控制可能会中断。
  • 校准操作将中断涉及该模块 (Module) 的控制。
  • 校准操作将使该模块 (Module) 与它通常连接的控制信号断开并将其连接到参考信号。
  • 在校准期间,输出模块 (Module) 不会使用控制器 (Controller) 请求的数据值更新它们的输出。在对该通道进行校准时,输出可能会根据校准过程本身而转换 (Transition)。
  • 在校准期间,控制器 (Controller) 不从输入模块 (Module) 接收受控系统发出的信号度量。
    • 选择“确定”以继续进行校准。
    • 选择“取消”以取消校准并返回到“校准”选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal