安全状态配置无效

您输入了无效的安全状态配置。
从以下列表中选择正确的安全状态值,然后继续配置模块 (Module)。
重要提示: 要使用安全状态功能,必须将“通信故障操作”或“编程 (Program) 模式操作”设置为“将安全状态应用于输出”。
“输出配置”页面
“电压/电流范围”字段
安全状态值(十进制)
无
0
4 到 20 毫安 - 有符号的二进制补码
-32768 到 32767
-10 到 10 伏 - 有符号的二进制补码
-32768 到 32767
-5 到 5 伏 - 有符号的二进制补码
-32768 到 32767
0 到 20 毫安 - 有符号的二进制补码 %
0 到 10500
4 到 20 毫安 - 有符号的二进制补码 %
-2500 到 10500
0 到 10 伏 - 有符号的二进制补码 %
0 到 10500
-10 到 10 伏 - 有符号的二进制补码 %
-10500 到 10500
-20 到 20 毫安 - 二进制偏移量
32768 到 65535
所有其他
0 到 65535
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal