次 DNS 服务器地址无效

您输入了不正确的次 DNS 服务器地址。
IP 地址的第一个八位组不能是 0、127 或大于 223 的数字(例如,0.x.x.x、127.x.x.x、224.x.x.x 和 250.x.x.x 等等)。
当按下“设置”按钮以将数据下载至模块 (Module) 时,将对次 DNS 服务器地址进行检查。如果输入了任何不允许的值,并且您尝试进行下载,就会显示此错误,并且不会将任何值下载到模块 (Module)。
输入正确的次 DNS 服务器地址,或者与网络管理员联系以了解正确的次 DNS 服务器地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal