报警下下限大于报警下限

报警下下限大于报警下限。输入小于“报警下限”的新“报警下下限”。
  • 报警下下限是通道输入级别,它将导致 模块 (Module) 指示报警下下限。在输入恢复到高于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警将一直持续。
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
  • 报警下限是通道输入级别,它将导致模块 (Module) 触发低报警。在输入恢复到高于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警将一直持续。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal