信号差太大

高低信号之间的信号差大于 4176。
C 类热偶具有最大的高低信号差 4176(华氏 -32 度到华氏 4208 度)。模块 (Module) 确保高低信号之间的信号差不大于 4176。
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
输入差值等于或小于 4176 的高低信号值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal