FLEX I/O 校准:生成低参考信号

要产生偏移校准的低参考信号:
偏移量
受控变量与固定设置点的稳态偏差。在线性函数 (y=mx+b) 中,参数 (b) 用于在自变量 (x) 为零时将因变量 (y) 驱动到零。
单击“下一步”以执行偏移校准。
也可以选择:
  • “重试”(如果出现错误且需要重复执行校准过程中的步骤 (Step))。
    小贴士:
    仅当出现错误,此按钮才启用。
  • “停止”以取消校准并退出校准。
  • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal