“测量和记录值”选项卡 - FLEX 输入/输出 (I/O) 模拟

此选项卡为您提供测量 FLEX I/O 模拟模块的输出偏移值和记录该值的方法。
偏移量
受控变量与固定设置点的稳态偏差。在线性函数 (y=mx+b) 中,参数 (b) 用于在自变量 (x) 为零时将因变量 (y) 驱动到零。
只可以修改一个字段,即“记录的参考(伏特)/(毫安)”。这是输入测量的输出值的字段。
输入值之后,然后可以使用下列按钮执行希望的操作 (Action):
重试
如果出现错误且需要重复执行校准过程中的步骤 (Step) ,请选择此按钮。
小贴士:
仅当出现错误,此按钮才启用。
下一步
选择此按钮以查看输出偏移校准的结果。
停止
选择此按钮以取消校准并退出校准。
帮助
选择此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal