如果设置了“交叉中断”,则“实时采样 (RTS)”周期必须为零,“转换速率”应为 1200 Hz,“经过时间常数下限”应为“无”。

当模块 (Module) 不是针对 RTS、“转换速率”和“低通时间常数”的最高速组合配置的时,不需要使用“交错中断”功能。清除“交错中断”复选框。
为了让模块 (Module) 使用此功能,必须:
  • 将“转换速率”设置为 1200 赫兹
  • 将“低通时间常数”设置为“无”
  • 将 RTS 设置为零
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal