找不到模块 (Module)

与模块 (Module) 通信时发生了问题。检查是否存在下列情况:
  • 为模块 (Module) 配置了不正确的插槽
  • 软件中创建的模块 (Module) 在网络中软件所指定的地址处不存在,或者与该模块的通信已中断
  • 该模块 (Module) 发生了严重故障 (Major Fault)
  • 为不正确的插槽配置了网桥模块 (Module),该模块已发生故障,或者与该模块的通信已中断
  • FactoryTalk Linx
    未运行
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal