实时采样太小

模块 (Module) 执行的下列工作:
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
  • 对输入进行采样
  • 线性化为温度
  • 转换为浮点值
  • 执行缩放
  • 检查各种报警
需要更大的 RTS 周期。
如果您正在配置:
则输入以下 RTS 值:
非隔离的 1756-IF8 或 1756-IF16 模拟输入模块 (Module),“浮点数据 - 高速”模式
8 毫秒或更大
1756-IR6I 或 1756 IT6I 模拟输入模块 (Module),浮点模式,
并且
指定了传感器
50 毫秒或更大
模块 (Module),整型模式
10 毫秒或更大
模块 (Module),浮点模式
25 毫秒或更大
RTS 指示模块 (Module) 输入采样频率。
整个模块 (Module) 仅使用一个 RTS。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal