不支持电子密钥

由于 模块 (Module) 不支持电子密钥,所以与其进行通信时发生了问题。检查是否存在由下列各项导致的模块 (Module) 不匹配情况:
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
  • 为模块 (Module) 配置了不正确的插槽
  • 模块 (Module) 的主版本或次版本不正确
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal