“偏移量”选项卡 - FLEX 输入/输出 (I/O) 模拟

此选项卡允许您将仪表连接到 FLEX I/O 模拟模块 (Module) 的通道。(这是完成输出偏移校准的方法。)
偏移量
受控变量与固定设置点的稳态偏差。在线性函数 (y=mx+b) 中,参数 (b) 用于在自变量 (x) 为零时将因变量 (y) 驱动到零。
使用以下按钮执行您想要的操作 (Action):
重试
如果出现错误且需要重复执行校准过程中的步骤 (Step) ,请选择此按钮。
小贴士:
仅当出现错误,此按钮才启用。
下一步
选择此按钮以产生低参考信号。
停止
选择此按钮以取消校准并退出校准。
帮助
选择此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal