选择 PV 范围单位

使用此对话框可选择 PV 上限和下限范围值的单位。
参数
类别
选择单位的类别,如功率、电气和温度。如果没有合适的类别,请选择“输入 ID 值”。
PV 范围单位
选择单位。如果类别是“输入 ID 值”,该字段呈灰显状态。
PV 范围单位 ID
显示与单位相关联的单位 ID。
确定 (OK)
单击此按钮以接受编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮关闭对话框,而不接受所做的编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal