校准 FLEX I/O 模拟模块 (Module) 的通道

警告: 校准 FLEX I/O 模块 (Module) 时务必极为小心谨慎。不要在“运行”或“远程运行”模式下或正在使用该模块 (Module) 进行控制时校准。这样做可能导致导致人身受伤或死亡、财产损坏或经济损失。
RSLogix 软件会逐步指导您完成校准 FLEX I/O 模块 (Module) 的过程。可以通过“模块 (Module) 属性”下的“校准”选项卡执行整个校准过程。
重要提示: 要校准模块 (Module),您必须处于联机状态。
要校准 FLEX I/O 模拟或组合模块 (Module) 的通道:
  1. 右键单击要校准的模块 (Module),然后选择“属性”。
  2. 单击“校准”选项卡。
    小贴士: 默认情况下,将选中“校准此通道”复选框。这表示为校准选择了该通道。?校准范围?列和?输入通道?列为只读且不可更改。显示它们仅供参考。
  3. 清除“校准此通道”复选框可从此校准中排除通道。
  4. 单击“启动校准”按钮以启动校准过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal