模块 (Module) 状态不正确

模块 (Module) 的当前状态或模块类型导致操作失败。在下列情况下会发生此问题:
  • 尝试的操作是对 1756-L1 模块 (Module) 执行的“模块重置”。对于 1756-L1 模块 (Module),“模块重置”不是有效的操作。
  • 模块 (Module) 拒绝了“启用报警”或“启用全部报警”命令,这是因为这些将受影响的报警尚未锁定。
如果发生下列任何一种情况,就会出现此问题:
  • 报警功能已关闭(选取了“禁用全部警告”复选框)
  • 未对您尝试启用的报警打开锁定功能(未选取“锁定流程报警”或“锁定速率报警”复选框)
  • 已全面启用该功能,但是,未发生报警事件
    小贴士: 选中任何报警复选框后,先选择
    应用
    ,再尝试启用报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal