模块 (Module) 配置与软件配置不匹配。无法继续。

模块 (Module) 中的配置与控制器 (Controller) 中的配置不匹配。发生这种情况的原因有以下几个:
  • RSLogix 5000 处于脱机状态,您在“连接”选项卡上选取了“禁用模块 (Module)”复选框,然后进行了下载。
这导致未将新配置载入到模块 (Module) 中;因此,模块保留了先前的配置。当校准开始时(输入/输出),软件中的配置与模块 (Module) 中的配置不匹配。
  • RSLogix 5000 处于脱机状态,未选取“禁用模块 (Module)”复选框。您选取了“禁用模块 (Module)”复选框,更改了范围设置,然后按下了“应用”按钮。
因此,连接被禁用,新配置未立即载入到模块 (Module) 中。
  • RSLogix 5000 处于联机状态,未选取“禁用模块 (Module)”复选框。您选取了“禁用模块 (Module)”复选框,更改了范围设置,然后按下“应用”按钮。
为了防止发生这种情况,当您选取“禁用模块 (Module)”复选框并接着同时应用这两项更改时,软件先禁用连接,然后再应用其他更改,因此新配置未被立即发送到模块。
  • 模块 (Module) 和控制器 (Controller) 已断电。RSLogix 5000 处于脱机状态。电源恢复时,控制器 (Controller) 丢失了程序 (Program)(没有电池),模块 (Module) 未配置。OK LED(1794-IRT8 上的 PWR LED 和 1794-ACN 上的 STATUS LED)闪烁,选取了“禁用模块 (Module)”复选框,然后按下了“应用”按钮。
  • RSLogix 5000 处于联机状态,未选取“禁用模块 (Module)”复选框。在 ACN FLEX I/O 适配器模块 (Module) 和 FLEX I/O 模块上有一个 LED 故障指示灯。OK LED 闪烁。模块 (Module) 处于未配置状态,并且发生了错误。
在“连接”选项卡上取消选中“禁用模块 (Module)”复选框,然后单击“应用”。重新选取“禁用模块 (Module)”复选框,然后再次单击“应用”。
下面是其他一些原因和解决方案:
  • RSLogix 5000 处于联机状态,您未选取“禁用模块 (Module)”复选框。更改了输入范围设置,未按下“应用”按钮便启动了校准操作。由于未按下“应用”按钮,所以配置不匹配,校准操作不知道应该使用哪个配置。
单击应用。
  • 模块 (Module) 的状态是“正在等待”。最常见的原因是未规划连接。检查此模块 (Module) 或它的父适配器的“连接”选项卡以了解更多信息。
  • 模块 (Module) 的状态是“发生故障”,则表示适配器或 I/O 模块发生通信问题。检查此模块 (Module) 的“连接”选项卡以了解更多信息。
  • 运行 RSNetWorx for ControlNet。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal