信号超出范围

信号设置必须在此 模块 (Module) 的信号范围之内。输入范围内的信号。
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal