过渡速率太大

当前“过渡速率”设置太大。设置较小的“过渡速率”值。
过渡速率是最大输出更改速率,以工程单位/秒计。在
限制
选项卡中选择“运行模式下过渡”后,过渡速率还可用作“速率限制”报警的触发点。在编程 (Program) 或
编程 (Program) 模式
一种控制器模式,在此模式下,不执行逻辑,输出不受控制,并且可以执行编辑操作。如果按键开关处于“远程”位置,则控制器处于“远程编程 (Program)”模式。
故障模式 (Fault Mode) 下,您还可以使用过渡速率限制来过渡到用户定义的值。“输出状态”选项卡中显示了过渡速率的不可编辑副本。
故障模式
发生严重故障并且 fault routine 或 controller 故障处理 program 未对其进行处理时进入的 controller 模式。大部分操作的执行方式与 controller 处于 Program 模式时相同,但如果不清除故障状态,就不可能切换回到“运行”模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal