查看输出增益结果(FLEX I/O 校准)

要查看增益校准的结果:
增益
输出信号与输入信号的幅值之比。
在线性方程 (y=mx+b) 中,参数 (m) 用于在自变量 (x) 达到最大值时将因变量 (y) 驱动到指定值。
  1. 查看
    状态
    列。
    如果:
    • 出现“通过 (OK)”,则校准成功完成。
    • 显示“错误”,选择“重试”,重新尝试查看增益校准的结果,并通知用户校准完成。
  2. 选择
    完成
    。
    软件会返回到“校准”选项卡。
还可以选择“帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal