报警下限大于报警上限

报警下限大于报警上限。输入小于“报警上限”的新“报警下限”。
  • 报警下限是通道输入级别,它将导致模块 (Module) 触发低报警。在输入恢复到高于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警将一直持续。
  • 报警上限是通道输入级别,它将导致模块 (Module) 触发高报警。在输入恢复到低于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警将一直持续。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal