“偏移结果”选项卡 - FLEX 输入/输出 (I/O) 模拟

此选项卡显示 FLEX I/O 模拟模块 (Module) 的偏移校准的结果。可以在“状态”列中查看结果。
偏移量
受控变量与固定设置点的稳态偏差。在线性函数 (y=mx+b) 中,参数 (b) 用于在自变量 (x) 为零时将因变量 (y) 驱动到零。
如果状态
列显示:
则:
确定 (OK)
单击“下一步”,执行增益校准。
错误
单击“重试”以重复该过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal