查看输入增益结果 - FLEX 输入/输出 (I/O) 校准

要查看输入通道增益校准的结果:
增益
输出信号与输入信号的幅值之比。
在线性方程 (y=mx+b) 中,参数 (m) 用于在自变量 (x) 达到最大值时将因变量 (y) 驱动到指定值。
查看
状态
列。
如果:
  • 出现“通过 (OK)”,则选择“下一步”以对输出通道执行增益校准。
  • 出现“错误”,则选择“重试”以重复该过程。
也可以选择:
  • “停止”以取消校准并退出校准。
  • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal