测量输出增益和记录值 - FLEX 输入/输出 (I/O) 校准

要测量输出增益并记录它的值:
增益
输出信号与输入信号的幅值之比。
在线性方程 (y=mx+b) 中,参数 (m) 用于在自变量 (x) 达到最大值时将因变量 (y) 驱动到指定值。
  1. 通过使用万用表测量通道的电压。
  2. 在“记录的参考(伏特)/(毫安)”列中输入每个通道的值。
  3. 选择“下一步”以查看输出增益校准的结果。
软件使用输入的值计算误差校正并将校正发送给模块 (Module)。
也可以选择:
  • “重试”(如果出现错误且需要重复执行校准过程中的步骤 (Step))。
    小贴士:
    仅当出现错误,此按钮才启用。
  • “停止”以取消校准并退出校准。
  • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal