已停止校准

在校准过程中的某些时刻单击“停止”按钮将使模块 (Module) 具有新的偏移量系数和旧的增益系数。根据您在软件中所处位置的不同,此消息的第一行也会有所变化。
模块 (Module) 未完成校准。在使用此模块 (Module) 之前,必须对其执行校准。
单击“取消”按钮以继续进行校准,刚才您单击的“停止”按钮将不起任何作用。单击“确定”将退出校准,从而使该模块 (Module) 处于此消息中描述的未校准状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal