过渡与编程 (Program) 状态不一致

(通过复选框)设置了“过渡到编程 (Program)”条件,但“编程状态”是“保持上一状态”。“编程 (Program) 状态”必须是用户定义的值,这样才能设置“过渡到编程”位。
位
内存中的最小存储位置,它包含 1(开)或 0(关)。
输入用户定义的值作为输出状态,或者清除“过渡到编程 (Program)”复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal