“增益结果”选项卡 - FLEX 输入/输出 (I/O) 模拟

此选项卡显示输入通道增益校准的结果。可以在
增益
输出信号与输入信号的幅值之比。
在线性方程 (y=mx+b) 中,参数 (m) 用于在自变量 (x) 达到最大值时将因变量 (y) 驱动到指定值。
状态
列中查看结果。
如果“状态”列显示:
则:
确定 (OK)
单击
下一步
,对输出通道执行增益校准。
错误
单击
重试
,重复该过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal