主机名无效

主机名可以具有下列格式:
a.b.c.d
a.b.c
a.b
a
其中,a、b、c 和 d 只能包含字母、数字和连字符。字符(包括“.”)的总数不能超过 48。
除了最后一部分以外,主机名的其他部分可以只包含数字。例如,可以指定下列主机名:
odin.cle.ab.com
123.cle.ab.com
123.123.123.com
123.123.com
但
不能
是:
123.123.123.123 (非法)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal