“模块 (Module) 属性”对话框 -“HART 命令”选项卡概述

使用此选项卡可使用用户提供的 PV 阻尼和范围值自动配置 HART 现场设备。启用这些功能时,模块 (Module) 将 PV 阻尼和 PV 范围值发送到连接至通道的 HART 现场设备。
为通道禁用 HART 时,参数空白或呈灰显状态。
参数
通道
单击通道可显示相应通道的参数。
禁用数据发布(命令 3)
选中此复选框可禁止模块 (Module) 将命令 3 message 发送到连接至通道的 HART 现场设备。如果未在控制系统中使用动态变量,则禁用数据发布。
清除该复选框可启用数据发布。启用数据发布时,模块 (Module) 连续将命令 3 message 发送到 HART 现场设备并收集动态变量和状态信息。在输入标签 (Tag) 中发布动态变量和状态信息。也可通过 CIP 未连接的 message 获得此信息。
启用 HART 设备 PV 阻尼范围配置 -命令 34
如果此复选框处于选中状态,将使用在
PV 阻尼
中输入的值自动配置 HART 设备。启用后,当设备连接时,模块 (Module) 将命令 34 发送到与通道相连的现场设备。
如果此选项可处于未选中状态,
PV 阻尼
不可用。
PV 阻尼
为 HART 设备键入“PV 阻尼”值。
启用 HART 设备 PV 范围配置(命令 35)
选中此复选框可使用在“PV 范围单位”、“PV 上限”和“PV 下限”参数中输入的值自动配置 HART 设备。
清除该复选框可在通道上禁用此功能。禁用此功能时,“PV 范围单位”、“PV 上限”和“PV 下限”呈灰显状态。
PV 范围单位
单击dots按钮以选择 PV 上下限范围的单位。
PV 上限
输入 PV 上限范围值。上限值必须大于下限范围值。
PV 下限
输入 PV 下限范围值。下限值必须小于上限范围值。
确定 (OK)
单击此按钮以接受编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮关闭对话框,而不接受所做的编辑。
应用
单击此按钮以接受/应用编辑。如果存在以下条件,当您单击“应用”或“确定”时,
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
信息将被自动发送至控制器 (Controller)。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”,则不会将您所作的更改发送至控制器 (Controller)。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal