模块 (Module) 不受支持

与 模块 通信时发生问题 –
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
软件无法确定其标识。请与技术支持联系以获取帮助,电话 +1 440-646-3434。
软件
用于开发 controller 项目的可执行编程产品包。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal