“输出校准”对话框 -“增益结果”选项卡概述(FLEX I/O 模拟)

此选项卡用于:
  • 显示增益校准的结果
    增益
    输出信号与输入信号的幅值之比。
    在线性方程 (y=mx+b) 中,参数 (m) 用于在自变量 (x) 达到最大值时将因变量 (y) 驱动到指定值。
  • 通知校准已完成
  • 让您可以返回到“校准”选项卡
可以在“状态”列中查看结果。
如果“状态”列显示:
则:
确定 (OK)
校准成功完成。
错误
单击“重试”以显示增益校准的结果并通知校准已完成。
小贴士:
必须单击“完成”按钮才能返回到“校准”选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal