“模块 (Module) 属性”对话框 -“HART 设备信息”选项卡概述

“HART 设备信息”选项卡显示有关 HART 现场设备的配置信息。在此选项卡上,可执行以下操作:
  • 查看制造商和版本信息
  • 查看标签 (Tag)、message 及输入到 HART 现场设备的其他描述符信息
  • 检查范围和主要变量配置
  • 刷新设备信息
处于脱机状态或为通道禁用 HART 时,参数空白。
参数
通道
单击通道可显示相应通道的参数。
标签 (Tag)
显示 HART 现场设备的标签 (Tag) 名称。标签 (Tag) 是设备的文本名称,用于指示设备在工厂中的位置和用途。
Message
显示在 HART 现场设备的 Message 参数中输入的文本。此参数的用途可以变化。一种可能的用途是存储信息(如设备的最后校准人)或参考文档。
描述符
显示 HART 现场设备的“描述符”字段。描述符是一种文本 message,可以存储在设备中以帮助标识设备,也可以用于其他工厂特定的用途。
日期
显示日期,采用在控制面板上的“区域和语言设置”中为计算机选择的格式。
写保护
显示“是”或者“否”,指示是否对 HART 现场设备进行写保护。如果对设备进行写保护,则一些参数无法通过 HART 通信进行更改。
制造商 ID
显示器制造商的名称(例如,Allen-Bradley 或 Endress + Hauser)或制造商的数值。使用公司标识代码表作为指南。
设备类型
针对 Endress + Hauser 设备显示设备类型,针对所有其他制造商设备显示数值。设备类型指示制造商的设备类型或产品名称。例如,Endress + Hauser 的 Cerabar S 压力变送器具有设备类型 7。
设备 ID
显示用于表示设备 ID 的数字。设备 ID 是由制造商指定的序列号,该序列号在由该制造商生产的所有设备中唯一。
最终装配编号
显示用于表示最终装配编号的数字。最终装配编号用于标识构成现场设备的材料和电子器件。当在现场升级电子器件或其他组件时,该编号通常发生更改。在某些情况下,该编号引用图纸编号。
PV
PV 是主要变量的缩写。在 HART 中,在 4 到 20 毫安模拟量通道上用信号通知主要变量。也可以使用 HART message 回读 PV。在许多 HART 设备中,可以调整 PV 和模拟信号之间的关系。本节将显示以下过程变量属性。
  • 上限值
  • 下限值
  • 阻尼
  • 传递函数
版本
显示以下版本属性。
  • 通用
  • 设备
  • 软件
  • 硬件
启用/禁用 HART
显示为通道启用还是禁用 HART。
刷新
单击以更新此选项卡上针对相应通道显示的所有参数。处于脱机状态或为通道禁用 HART 时,该按钮呈灰显状态。
确定 (OK)
单击此按钮以接受编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮关闭对话框,而不接受所做的编辑。
应用
单击此按钮以接受/应用编辑。如果存在以下条件,当您单击“应用”或“确定”时,
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
信息将被自动发送至控制器 (Controller)。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”,则不会将您所作的更改发送至控制器 (Controller)。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal