交叉模块 (Module) 中断

在某些系统配置下,ControlNet 适配器与模块 (Module) 之间会长期出现数据丢失。当被启用时,此功能在通道配置为最快更新时间的情况下,确保对时间要求苛刻的数据交换正常进行。如果不使用“交叉模块 (Module) 中断”选项实现特定功能,请勿选中此复选框。“交叉模块 (Module) 中断”功能仅在有限的情况下有用,且仅当为模块的所有通道将模块的“转换速率”配置为 1200 Hz、“低通时间常数”配置为“无”且“实时采样周期”配置为 0 时才可以启用。
ControlNet 网络
一种开放控制网络,通过生产者/消费者模型将输入/输出 (I/O) 网络与对等网络的功能组合在一起,同时为两者提供高性能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal