模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (ETHERNET-PANELVIEW)

下表列示并描述了此模块 (Module) 的输入和输出模块定义的数据类型 (Data Type)(依赖于您选择的通信格式)。
模块定义的数据类型:AB:ETHERNET_PANELVIEW_INT_<n>Bytes:I:0
通信格式:数据 - INT,输入数据 - INT
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
故障
DINT
二进制
数据
INT[225]
二进制
模块定义的数据类型:AB:ETHERNET_PANELVIEW_DINT_<n>Bytes:I:0
通信格式:数据 - DINT,输入数据 - DINT
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
故障
DINT
二进制
数据
DINT[112]
二进制
模块定义的数据类型:AB:ETHERNET_PANELVIEW_INT_<n>Bytes:O:0
通信格式:数据 - INT
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
数据
INT[225]
二进制
模块定义的数据类型:AB:ETHERNET_PANELVIEW_DINT_<n>Bytes:O:0
通信格式:数据 - DINT
成员名称
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
数据
DINT[112]
二进制
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal