“校准”选项卡 - FLEX 输入/输出 (I/O) 模拟

使用此选项卡来设置和启动校准过程。
对于 Combo 模块 (Module),此选项卡显示两部分信息。上半部分属于输入通道。下半部分属于输出通道。对于仅输入或仅输出的模块 (Module),此选项卡显示一块信息。
在此选项卡上,
  • 指定要校准的通道
  • 查看校准范围
  • 启动校准过程
    警告: 校准 FLEX I/O 模块 (Module) 时务必极为小心谨慎。不要在“运行”或“远程运行”模式下或正在使用该模块 (Module) 进行控制时校准。这样做可能导致导致人身受伤或死亡、财产损坏或经济损失。
可以通过“模块 (Module) 属性”下的“校准”选项卡执行整个 FLEX I/O 模块的校准。RSLogix 软件带您逐步通过配置模块 (Module) 的过程 - 不需要梯形逻辑。通常,校准软件不会(且无法)完全防止您使模块 (Module) 处于不可使用的状态。以下是校准模块 (Module) 时要遵循的一些准则:
  1. 例如,在校准 1794-IF2XOF2I 的输出时,要求在尝试校准过程之前禁用与该模块 (Module) 的连接。如果未这样做,则适配器将不断地发送输出到该模块 (Module),这样会覆盖软件正在发送的校准设置和命令。如果检测到这种情况,软件将显示错误并中止校准操作。
  2. 在校准输入时,不需要禁用与模块 (Module) 的连接。
  3. 在校准之前,必须应用所有配置编辑。按将在控制系统中使用的方式配置模块 (Module),应用编辑,然后禁用与该模块的连接。
  4. 在完成之前永久取消或停止软件中的校准过程将使模块 (Module) 处于未校准状态,在这种情况下,就不应在控制环境中使用它。
    小贴士: 在启动校准之前,请:
    • 停止输出模块 (Module) 正在控制的进程。
    • 使用“应用按钮”应用所有配置更改。
    • 禁用模块 (Module) 的连接(通过“连接”选项卡)。
    • 断开输入信号并连接测试信号。在校准期间,依赖来自此模块 (Module) 的正常输入信号的任何类型的控制将没有这些信号。
    断开输出信号并连接适当的测量仪器。在校准期间,依赖来自此模块 (Module) 的输出信号的任何控制系统将没有这些信号。如果控制系统的传动器在校准期间仍然连线到该模块 (Module),则它们将接收到校准参考信号,而不是控制系统用于控制那些传动器的输出。
参数
输入通道
列出模块 (Module) 的每个输入通道。
输出通道
列出模块 (Module) 的每个输出通道。
校准此通道
显示选取标记指示您想要校准相应的通道。对不想校准的每个通道清除此复选框。
校准范围
显示当前配置校准范围供参考。
小贴士: 可以在“配置”选项卡更改此范围。
  • 对于输入,不能在 4-20 mA 范围内校准。该软件使用 0-20 mA 范围校准并在完成时返回到您指定的范围。
对于输出,仅允许两个范围:-10 到 10 V 和 0 到 20 mA。该软件对选择的所有电压范围使用 -10 至 10V 范围,并对选择的所有电流范围使用 0-20 mA 范围。当校准完成时,模块 (Module) 配置返回到您指定的配置。
启动校准
单击此按钮以启动校准过程。必须联机才能启用校准;如果脱机,则此按钮被禁用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal