“模块 (Module) 属性”对话框 -“设置”选项卡概述(1756-DM、带有 DriveLogix5720 的 PowerFlex 700S 和 PowerFlex 700SE、带有 DriveLogix5730 的 PowerFlex 700S 2 和 PowerFlex 700Se2、PowerFlex/DPI 以及 SCANPort)

使用此选项卡来:
  • 启动 DriveTools 2000
  • 使 DriveTools 2000 文件与模块 (Module) 相关联
  • 使用 DriveTools 2000 链接信息来更新模块 (Module) 配置数据
参数
驱动器文件
显示要与所选模块 (Module) 相关联的 DriveTools 2000 文件的名称。默认情况下,此字段是空白的。
浏览
单击此按钮以搜索要与所选模块 (Module) 相关联的文件。
项目目录
显示当您没有为驱动器文件提供目录信息时用来存储新文件的位置。
ViewParamButton(“查看驱动器文件中的参数数据”按钮)
单击此按钮以查看和编辑与此驱动器相关联的参数和链接数据。此数据存储在驱动器文件中。
状态
显示控制器 (Controller) 所掌握的模块 (Module) 状态:
此状态:
指示:
备用
关闭时出现的瞬时状态
故障
控制器 (Controller) 无法与模块 (Module) 通信
状态为“发生故障”时,“连接”选项卡将显示该故障。
验证
连接到模块前出现的瞬时状态
连接
与模块建立连接时出现的状态
正在运行
模块正在进行通信,一切正常
关闭
连接正在关闭
已禁用
与模块的连接已被禁用
等待
由于发生以下情况之一,与此模块的连接尚未建立:
  • 它的父代尚未与此模块建立连接
  • 它的父代已被禁用
  • 它的父代发生故障
脱机
未处于联机状态
确定 (OK)
单击此按钮以接受编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用编辑并继续编辑框。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal