“模块 (Module) 属性”对话框 -“时间主控方”选项卡概述 (1756-SYNCH)

使用此选项卡来将一个站指定为
SynchLink
连接的时间主控方。当一个站被指定为
SynchLink
主控方时,它是整个
SynchLink
系统所允许的唯一时间主控方。此外,此选项卡还允许您使 1756-SYNCH 模块 (Module) 成为给定机箱的协调系统时间主控方。虽然后一个选项是主机箱中 1756-SYNCH 模块 (Module) 的选项(可以将 ControlLogix 处理器指定为底板 CST 主控方),但此选项不适用于从主控机箱接收 CST 以便使系统中的所有 CST 时钟同步的从属机箱。
参数
指定
SynchLink
CST 主控方
选取此框以使此模块成为
SynchLink
CST 主控方。如果选取了此框,则此模块将机箱 CST 主控方的时间传递给
SynchLink
。
指定为机箱 CST 主控方
选取此框以使此模块 (Module) 成为机箱的 CST 主控方。
对
SynchLink
的依赖
根据是否需要
SynchLink
将时间从
SynchLink
CST 主控方传递到机箱,选取适当的选项。从以下各项中进行选择:
  • 必需 - 必须存在
    SynchLink
    以传递时间
  • 非必需 - 最初必须存在
    SynchLink
    连接,但即使以后丢失了
    SynchLink
    连接,也可以传递时间
  • 忽略 - 在加电期间将忽略
    SynchLink
    CST 主控方
当前设置详细信息
此文本框根据您对此页面上其它参数选择的选项来显示说明性文本。
危险
在联机状态下更改设置可能会关闭此机箱中或者其它使用
SynchLink
的机箱中的同步控制器中的伺服轴。此报警会在适当的情况下出现。
确定 (OK)
单击此按钮以接受编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal