FLEX 输入/输出 (I/O) 校准的输入偏移

要查看偏移校准的结果,请:
偏移量
受控变量与固定设置点的稳态偏差。在线性函数 (y=mx+b) 中,参数 (b) 用于在自变量 (x) 为零时将因变量 (y) 驱动到零。
查看
状态
列。如果出现“通过 (OK)”,则选择“下一步”以执行增益校准。
也可以选择:
  • “停止”以取消校准并退出校准。
  • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal