电子密钥不匹配

由于电子密钥不匹配,所以与 模块 (Module) 通信时发生了问题。检查是否存在下列情况:
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
  • 选择了“精确匹配”密钥,但该模块 (Module) 的次版本不正确
  • 选择了“兼容模块 (Module)”密钥,但物理模块无法模仿软件中配置的模块
  • 机箱中的模块 (Module) 与软件中配置的模块不同
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal