查看输出偏移结果 - FLEX 输入/输出 (I/O) 校准

要查看偏移校准的结果,请执行以下步骤 (Step):可以在
偏移量
受控变量与固定设置点的稳态偏差。在线性函数 (y=mx+b) 中,参数 (b) 用于在自变量 (x) 为零时将因变量 (y) 驱动到零。
状态
列中查看结果。
如果“状态”列显示:
则:
确定 (OK)
选择“下一步”以执行增益校准。
错误
选择“重试”以重复该过程。
也可以选择:
  • “停止”以取消校准并退出校准。
  • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal