模块 (Module) 不正确

与 模块 (Module) 通信时发生问题- 某些所需的功能不存在。
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
可能是模块 (Module) 标识不匹配或配置不正确。检查是否存在下列情况。
  • 为模块 (Module) 配置了不正确的插槽。
  • 禁用了电子密钥(选择了“禁用密钥”);可能正在使用版本不正确的模块。
    版本
    由句点分隔的 controller 主要版本和次要版本。
  • 如果该模块 (Module) 是 1756-DHRIO,则确保软件中选择的通道类型(DH+ 或 RIO)与该模块的旋转式开关设置匹配。
  • 如果正在通过 1756-MODULE 访问该模块 (Module),则可能是物理模块不支持特定的底板诊断功能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal