用户编程 (Program) 值与编程状态不一致

“用户编程 (Program) 值”非零,但“编程状态”设置为“保持上一状态”。如果“编程 (Program) 状态”设置为“保持上一状态”,则“用户编程值”必须为零。
将“用户编程 (Program) 值”设置为零,或者将“编程状态”设置为“用户”。
“用户编程 (Program) 值”是宿主控制器 (Controller) 切换到
控制器
一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
编程模式时设置的特定值。
编程 (Program) 模式
一种控制器模式,在此模式下,不执行逻辑,输出不受控制,并且可以执行编辑操作。如果按键开关处于“远程”位置,则控制器处于“远程编程 (Program)”模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal