配置安全状态值

要为 FLEX I/O 数字输出或组合模块配置安全状态值:
安全状态
输出模块 (Module) 在发生网络通信错误或者在控制器 (Controller) 进入编程 (Program) 模式时保持的状态。当发生任何一种情况时,输出将自动切换到所配置的状态(对于数字)或值(对于模拟)。
  1. 从“通信故障操作”下拉菜单中,选择此模块 (Module) 发生通信故障时要让适配器执行的期望操作。
  2. 从“编程 (Program) 模式操作”下拉菜单中,选择当适配器检测到控制器 (Controller)(或扫描器)处于编程模式时要执行的期望操作。
  3. 通过单击框中的向下箭头,为每个点选择安全状态值“开”或“关”。
    小贴士: 要使用此功能,首先必须在“通信故障操作”或“编程 (Program) 模式操作”框中选择“将安全状态应用于输出”。
  4. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以取消编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以应用编辑并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal