支持的 PanelView 操作终端

目录号
说明
2711-K5A15
PanelView 550 终端,带小键盘、RS232 端口和 ControlNet
2711-B5A15
PanelView 550 终端,带小键盘、触摸屏、RS232 端口和 ControlNet
2711-T5A15
PanelView 550 终端,带触摸屏、RS232 端口和 ControlNet
2711-K6C15
PanelView 600 彩色终端,带小键盘、RS232 端口和 ControlNet
2711-B6C15
PanelView 600 彩色终端,带小键盘、触摸屏、RS232 端口和 ControlNet
2711-K9A15
PanelView 900 黑白终端,带小键盘、RS232 端口和 ControlNet
2711-T9A15
PanelView 900 黑白终端,带小键盘、触摸屏、RS232 端口和 ControlNet
2711-K9C15
PanelView 900 彩色终端,带小键盘、RS232 端口和 ControlNet
2711-T9C15
PanelView 900 彩色终端,带小键盘、触摸屏、RS232 端口和 ControlNet
2711-K10G15
PanelView 1000 灰度终端,带小键盘、RS232 端口和 ControlNet 子卡
2711-T10G15
PanelView 1000 灰度终端,带触摸屏、RS232 端口和 ControlNet 子卡
2711-K10C15
PanelView 1000 彩色终端,带小键盘、RS232 端口和 ControlNet 子卡
2711-T10C15
PanelView 1000 彩色终端,带触摸屏、RS232 端口和 ControlNet 子卡
2711-K14C15
PanelView 1400 彩色终端,带小键盘、RS232 端口和 ControlNet 子卡
2711-T14C15
PanelView 1400 彩色终端,带触摸屏、RS232 端口和 ControlNet 子卡
小贴士: 还支持 24VDC 和不锈钢产品系列(2711-xxxxxL1、L2 和 L3)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal