危险!检测到模块 (Module) 标识不匹配 - 请仔细阅读!

如果执行选择的操作,则可能会使控制中断。您应该选择继续执行选择的操作或取消。
实际模块与“常规”选项卡上指定的内容之间不匹配。下列其中一项或多项不同:
  • 供应商
  • 模块 (Module) 类型(特定供应商的产品类型和产品代码的组合)
  • 主要版本
在创建模块 (Module) 时,您可能:
  • 选择了错误的模块 (Module)
  • 选择了错误的位置
  • 在位置中放置了错误的模块 (Module)
由于实际模块不是软件所期望的模块,软件在执行操作时可能会表现出异常行为。系统的计划外部分可能会中断控制。
在“常规”选项卡上更改模块 (Module) 配置,使其与实际的模块相匹配。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal