“模块 (Module) 属性”对话框 -“报警”选项卡概述

使用此选项卡可配置 1794-IF8IHNF 模块 (Module) 上的报警。在此选项卡上,可执行以下操作:
  • 选择要配置的通道
  • 启用所有报警
  • 配置流程报警
参数
通道
单击通道可配置相应通道的参数。
启用报警
选中该复选框可在通道上启用所有报警。清除该复选框可在通道上禁用此报警。
当清除“启用报警”复选框时,报警参数呈灰显状态。
流程报警
通过将报警值设置为 0,可以禁用报警。
上上限
设置通道输入级别,它将导致模块 (Module) 设置报警上上限。在输入恢复到低于此级别之前,此报警将保持激活状态。
高
设置通道输入级别,它将导致模块 (Module) 设置报警上限。在输入恢复到低于此级别之前,此报警将保持激活状态。
低
设置通道输入级别,它将导致模块 (Module) 设置报警下限。在输入恢复到低于此级别之前,此报警将保持激活状态。
下下限
设置通道输入级别,它将导致模块 (Module) 设置报警下下限。在输入恢复到低于此级别之前,此报警将保持激活状态。
请注意以下事项:
  • 报警上上限必须大于或等于报警上限。
  • 报警上限必须大于或等于报警下限。
  • 报警下限必须大于或等于报警下下限。
滑动条
使用此滑动条来显现在哪些地方为流程设置了流程报警触发部分。还可以拖动流程报警标记以调整触发点。
单击此按钮以接受编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮关闭对话框,而不接受所做的编辑。
应用
单击此按钮以接受/应用编辑。如果存在以下条件,当您单击“应用”或“确定”时,
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
信息将被自动发送至控制器 (Controller)。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”,则不会将您所作的更改发送至控制器 (Controller)。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal