模块 (Module) 未对校准命令作出回应。无法继续。

存在下列其中一种情况:
  • 未配置该模块 (Module)。
    这可能是由下列情况引起的:
    • 在下载期间选取了“禁用模块 (Module)”复选框。
    • 模块 (Module) 和控制器 (Controller) 处于断电状态。Logix Designer 应用程序脱机。恢复电源时,控制器 (Controller) 丢失了编程 (Program)(没有电池),模块 (Module) 未配置。OK LED(1794-IRT8 上的 PWR LED 或者 1794-ACN 上的 STATUS LED)闪烁,选取了“禁用模块 (Module)”复选框,然后下载了项目。
  • 模块 (Module) 的配置与软件中的配置不同。
    在启动校准操作前,未应用配置更改。
  • 该模块 (Module) 实际上并不存在。
    配置该模块 (Module) 或者应用更改以解决此错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal