故障/空闲操作 (Action) - FLEX 输入/输出 (I/O) 数字

使用此选项卡来为模块 (Module) 配置安全状态值。只能对输出或输入/输出组合模块 (Module) 使用此选项卡。对于输入模块,此选项卡不显示。
安全状态
输出模块 (Module) 在发生网络通信错误或者在控制器 (Controller) 进入编程 (Program) 模式时保持的状态。当发生任何一种情况时,输出将自动切换到所配置的状态(对于数字)或值(对于模拟)。
小贴士: 如果在创建模块 (Module) 时选择了“只听”通信格式,则此选项卡不可用。
参数
通信故障操作
选择此模块 (Module) 发生基于 ControlNet 的通信故障时适配器的回应方式。
从以下各项中进行选择:
  • 重置输出
    - 将模块 (Module) 输出数据重置为零(默认值)。
  • 保持上次输出
    - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
    小贴士: 如果选择此选项,则不能在下面的“编程 (Program) 模式操作”字段中选择“将安全状态应用于输出”。
  • 将安全状态应用于输出
    - 将输出信号设置为已配置的安全状态值。
    小贴士: 如果选择此选项,则不能在下面的“编程 (Program) 模式操作”字段中选择“保持上次输出”。
编程 (Program) 模式操作
选择当适配器检测到控制器 (Controller)(或扫描器)处于编程 (Program) 模式(空闲)时它的回应方式。有三个选项:
  • 重置输出
    - 将模块 (Module) 输出数据重置为零(默认值)。
  • 保持上次输出
    - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
    小贴士: 如果选择此选项,则不能在上面的“通信故障操作”字段中选择“将安全状态应用于输出”。
  • 将安全状态应用于输出
    - 将输出信号设置为已配置的安全状态值。
    小贴士: 如果选择此选项,则不能在上面的“Program 模式操作”字段中选择“保持上次输出”。
小贴士:
适配器检测控制器 (Controller) 或扫描器的状态。它仅检测两种状态:运行模式和编程 (Program) 模式。当检测到运行模式时,适配器会将控制器的输出数据复制到相应的模块输出。当检测到编程 (Program) 模式时,您可以将适配器配置成进行上述三种回应中的其中之一。
安全状态值
对每个点选择“开”或“关”。默认值是“关”。
小贴士: 除非在“通信故障操作”或“编程 (Program) 模式操作”框中选择了“将安全状态应用于输出”,否则不能使用此功能。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,并处于编程 (Program)、“远程编程”或“远程运行”模式下
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您单击“应用”或“确定”按钮时,配置将被自动发送至控制器 (Controller)。控制器 (Controller) 尝试将配置发送至该模块 (Module)(如果该模块的连接被禁用)。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal